Desarrollar una solución que periódicamente muestree y almacene datos

Cree una aplicación que muestree periódicamente el valor de una variable y almacene esos datos en una base de datos incrustada.
Aplicación de ejemplo
OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
PeriodicallySamplingStoring.zip
Requisitos previos
  1. Para desarrollar el proyecto
  2. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    Modelo
    y seleccione
    Nuevo
    Variable
    .
  3. Cree un registrador de datos periódico con una base de datos incrustada que monitorice la variable. Consulte Agregar un registrador de datos.
  4. Organice los elementos de la interfaz.
  5. Guarde el proyecto.
Ejemplo de diseño de aplicación
Seleccione
En ejecución
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo cliente.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal