Crear una interfaz para filtrar datos numéricos
Cree un cuadro de texto que le permita filtrar las propiedades del motor en función de las consultas introducidas.
- Cree el cuadro de texto del filtro de consulta:
- Haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima del cuadro de texto, seleccione y escribaNumericFilterTextBox.
- En el panelPropiedades, cree un vínculo dinámico entreTextoy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- EstablezcaTexto de marcador de posiciónenSELECT * FROM Model WHERE.{Conditions}
- Cree la etiqueta del filtro de consulta:
- Haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccione y escribaNumericFilterLabel.
- EnPropiedades, establezcaTextoenFilter motors:.
Entregue su opinión