Estación CODESYS

BrowseName
CODESYSStation
SuperType
Estación de comunicación(CommunicationStation)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
IP de puerta de enlace
GatewayIP
Dirección IP de una puerta de enlace CODESYS válida disponible en la red; normalmente es la dirección IP del controlador.
Puerto
Port
Este es el puerto TCP/IP utilizado para conectarse al controlador. Puede obtener el valor del entorno de programación CODESYS PLC: En el menú En línea, seleccione Parámetro de comunicación.
Nombre/dirección del dispositivo
PLCAddress
El nombre del dispositivo del controlador CODESYS o su dirección IP. La dirección IP puede referirse al mismo equipo que ejecuta el variador mediante la dirección IP local o localhost.
Tiempo de espera
Timeout
Tiempo de espera máximo en milisegundos para recibir una respuesta del controlador.
Código de operación
OperationCode
Etiquetas
Tags
Tipos
Types
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.