- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Recetas
- Registrador
- Traducciones
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Tutorial de NetLogic
- Referencia de API de C#
DisplayOrientationEnum
- BrowseName
- DisplayOrientationEnum
Valores
Value | DisplayName | Descripción |
---|---|---|
0 | Horizontal | Orientación de la pantalla horizontal. |
1 | Vertical | Orientación de la pantalla vertical. |
2 | Vertical girada | Orientación de la pantalla vertical girada. |
Entregue su opinión