Crear una lista de motores

Cree un cuadro de lista que se rellene con objetos del motor.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    MainWindow (type)
    y seleccione
    Nuevo
    Controles de datos
    Cuadro de lista
    .
  2. Pase el cursor por encima del cuadro de lista, seleccione
    Edit
    y escriba
    MotorListBox
    .
  3. En
    Propiedades
    , cree un vínculo dinámico entre
    Modelo
    y
    ProjectName
    Modelo
    MotorObjects
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.