Crear un objeto de motor

Cree un objeto de motor y una configuración de motor para utilizarlo en una receta.
  1. Crear un objeto de motor
  2. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    Modelo
    y seleccione
    Nuevo
    Objeto
    .
  3. Pase el cursor por encima del objeto, seleccione
    Edit
    y escriba
    Motor
  4. Agregue y configure variables:
    1. En
      Propiedades
      , en la parte superior, agregue dos variables seleccionando
      Add
      y
      Variable
      .
    2. Para cambiar el nombre de las variables, pase el cursor por encima de cada variable, seleccione
      Edit
      y escriba:
      • Speed
      • Acceleration
  5. Crear un objeto de configuración del motor
  6. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    Motor
    y seleccione
    Nuevo
    Todo
    Modelo
    Objeto
    .
  7. Pase el cursor por encima del objeto, seleccione
    Edit
    y escriba
    Configuration
  8. Agregue y configure variables:
    1. En la parte superior de
      Propiedades
      , agregue tres variables seleccionando
      Add
      y seleccionando
      Variable
      .
    2. Para cambiar el nombre de las variables, pase el cursor por encima de cada variable, seleccione
      Edit
      y escriba:
      • MaxRevolutionsPerMinute
      • MaxThrottle
      • MinThrottle
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal