Eventos de alarma

Cada tipo de alarma tiene un evento específico en el panel
Propiedades
.
Hay tres métodos predeterminados para cada evento de alarma:
  • Reconocer
    . Reconoce la alarma.
  • Agregar comentario
    . Agrega un comentario a la alarma en la cuadrícula de alarmas.
  • Confirmar
    . Resuelve la causa de la alarma.
Tipo de alarma
Evento de alarma
Alarma digital
OffNormalAlarmType
Alarma de nivel exclusiva
ExclusiveLevelAlarmType
Alarma de desviación exclusiva
ExclusiveDeviationAlarmType
Alarma de frecuencia de cambio exclusiva
ExclusiveRateOfChangeAlarmType
Alarma de nivel no exclusiva
NonExclusiveLevelAlarmType
Alarma de desviación no exclusiva
NonExclusiveDeviationAlarmType
Alarma de frecuencia de cambio no exclusiva
NonExclusiveRateOfChangeAlarmType
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.