Escribir mensajes de registro

Utilice las API de C# para generar mensajes de registro.
La clase C#
Log
estática suministra las API.
CONSEJO: Si los mensajes de registro los genera
FactoryTalk Optix Studio
en tiempo de diseño o
FTOptixApplication
en tiempo de ejecución en un destino conectado, puede mostrar los mensajes de registro en el panel
Registro
de
FactoryTalk Optix Studio
. También puede visualizar la categoría del mensaje en la columna
Módulo
del panel
Registro
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.