Eliminar un método de un evento
Elimine un método de un evento para que el evento ya no ejecute ese método.
Elimine todos los métodos de un evento para eliminarlo.
- En laVista del proyecto, seleccione un objeto.
- EnPropiedades, dentro deEventos, expanda el evento.
- Junto al método que desee eliminar, seleccioneEliminar
El método se quita del evento.
Entregue su opinión