Estilo de información sobre herramientas

Propiedades globales de toda la información sobre herramientas de objetos del proyecto.
BrowseName
ToolTipStyle
SuperType
Estilo de control(ControlStyle)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Color de fondo
BackgroundColor
Si el Aspecto es Predeterminado, Circular con borde o Rectangular con borde, es el color del botón. Si el Aspecto es Acento, el color es el establecido en la hoja de estilo en la propiedad de color de resaltado.
Color de texto
TextColor
Color del texto que se va a mostrar.
Color del borde
BorderColor
Color del borde del polígono.
Ancho del borde
BorderWidth
Grosor del borde del objeto.
Familia de fuentes
FontFamily
Familia de fuentes.
Espesor de fuente
FontWeight
Espesor de fuente.
Fuente cursiva
FontItalic
Habilita o deshabilita la cursiva en el texto.
Tamaño de fuente
FontSize
Tamaño de fuente.
Radio
Radius
Radio de los ángulos de los objetos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.