Crear un medidor lineal
Cree un medidor lineal que muestre la temperatura.
- EnPropiedades, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- EnPropiedades, establezca el valor de la variableEditableenFalso.
- Cree una variable:
- EnPropiedades, en la parte superior, seleccioney seleccioneVariable analógica.
- Cree un vínculo dinámico complejo entre la propiedadVariableAnalógica1y la variableVariableAnalógica1real mediante el modo de vinculación.
- DynamicLink
- Modo EU
- Localizar.
- Cree un vínculo dinámico entreLímite bajoy
- Cree un vínculo dinámico entreLímite altoy
- EstablezcaRestringirenVerdadero.
Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos. - Vincule el alias de la variable:
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entreValory .
- Cree un vínculo dinámico entreValor mínimoy .
- Cree un vínculo dinámico entreValor máximoy .
Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión