Resultado de generación de PDF

BrowseName
GeneratePdfCompletedResult

Valores

Value
DisplayName
Descripción
0
PDF generado correctamente
1
Configuración regional no compatible
2
Error al procesar la plantilla de informe
3
No se pudo sobrescribir el archivo de salida
4
No se pudo generar el PDF
5
URI de recurso de salida vacío o no válido
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.