Crear una cuadrícula de alarmas
Cree una cuadrícula de alarmas que muestre los eventos de alarma codificados en color y seleccionables.
CONSEJO:
Puede utilizar una cuadrícula de alarma preconfigurada en lugar de crearla desde cero. Para obtener más información, seleccione y seleccione .
Bibliotecas de plantillas
- Cree un panel para la cuadrícula de alarmas y los controles:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima del panel, seleccione y escribaAlarmGridPanel.
- Cree y configure una cuadrícula de datos para las alarmas:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enAlarmGridPanely seleccione .
- Pase el cursor por encima de la cuadrícula de datos, seleccione y escribaAlarmsGrid.
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entre la propiedadModeloy .CONSEJO: Puede seleccionar los valoresen el menú desplegable@AttributeAtributoque aparece en la parte inferior del cuadro de diálogo.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- ExpandaModeloy cree un vínculo dinámico entreItemKindyPara obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- EstablezcaCriterio de ordenaciónenDescendente.
- Cree cuatro columnas de texto de la cuadrícula de alarmas:
- Junto aColumnas, seleccione y seleccioneColumna de texto.
- Para cambiar el nombre de las columnas, pase el cursor por encima de cada columna, seleccione y escriba:
- TimestampColumn
- NameColumn
- SourceVariableColumn
- MessageColumn
- SeverityColumn
- Cree tres columnas de imagen de cuadrícula de alarmas:
- Junto aColumnas, seleccione y seleccioneColumna de texto.
- Para cambiar el nombre de las columnas, pase el cursor por encima de una columna, seleccione y escriba:
- ActiveColumn
- AcknowledgedColumn
- ConfirmedColumn
Entregue su opinión