Ver alarmas en la zona horaria UTC
Cree un alias de la propiedad
Hora
del objeto Cuadrícula de alarmas
para ver los eventos en la zona horaria estándar UTC UTC es el estándar horario en el que se basan todas las zonas horarias del mundo. La visualización de las alarmas en la zona horaria UTC garantiza que todos los usuarios vean las mismas marcas horarias para las alarmas.- En la barra de herramientas principal, seleccione.Bibliotecas de plantillas
- EnBibliotecas de plantillas, seleccioneWidgets.
- Arrastre el objetoCuadrícula de alarmasa la carpeta deseada de la carpetaUI.ApareceráCuadrículaDeAlarmas# (type).
- EnBibliotecas de plantillas, seleccioneCerrar.
- En el editor, seleccione la cuadrícula de alarmas y enPropiedades:
- ExpandaSello de hora.
- Expanda la categoríaCuadrícula de datos.
- Expanda la categoríaColumnay, a continuación, seleccionePlantillaDeElementoDeDatos.
- EnTexto, seleccione.Agregar vínculo dinámico
- En la ventanaVínculos dinámicos, expandaAlias.
- ExpandaCondición de la alarmay, a continuación, seleccioneHora.
- ElijaSeleccionar.
Entregue su opinión