Configurar configuraciones regionales de sesión e idiomas de reserva
Establezca la configuración regional de la sesión para determinar el idioma del texto, el formato o los datos y el sistema de medición de los valores. La configuración regional de sesión en tiempo de ejecución se basa en la configuración regional del usuario o en el objeto
Sesión de interfaz de usuario
.Si no hay una configuración regional del usuario o del objeto
Sesión de interfaz de usuario
, el proyecto usa la primera configuración regional de la propiedad Configuraciones regionales
. Configure las configuraciones regionales de reserva en caso de que la configuración regional de la sesión definida por el usuario no esté configurada en tiempo de ejecución o la traducción no esté disponible para la configuración regional de una sesión.- EnVista del proyecto, seleccione el nodo del proyecto.
- EnPropiedades, expandaLocalizacióny, a continuación, enConfiguraciones locales, escriba una o más configuraciones regionales separadas por comas. Por ejemplo, it-IT, Fr-FR, en-US.CONSEJO:FactoryTalk Optix Studioagrega una columna en la tablaEditor de traduccióndel objetoLocalizationDictionarypara cada nueva configuración regional.
- EnConfiguraciones regionales de reserva de traducción, introduzca configuraciones regionales adicionales, separadas por comas, tales como it-IT, Fr-FR y en-US.
CONSEJO:
En tiempo de ejecución,
FactoryTalk Optix
utiliza la primera configuración regional en la propiedad Configuraciones regionales
que está establecida para el proyecto o la configuración regional que está establecida para el usuario actual. Si la lista de configuraciones regionales contiene una configuración regional no compatible o una traducción no tiene el LocalizationDictionary
, el proyecto utiliza la primera configuración regional de reserva.Entregue su opinión