Vista Tipo
Los tipos son modelos de objetos o variables a partir de los cuales se derivan otros objetos o variables. Utilice
Vista Tipo
para agregar un tipo de objeto al editor para crear una instancia de ese tipo. Arrastre el tipo desde una carpeta en Vista Tipo
hasta el lienzo o la ventana.Los tipos se organizan en carpetas por categoría de objeto. Las carpetas de ejemplo incluyen tipos de la interfaz de usuario, bases de datos, registradores, alarmas y recetas.
Entregue su opinión