- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Recetas
- Registrador
- Traducciones
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Tutorial de NetLogic
- Referencia de API de C#
Modo de relleno
- BrowseName
- FillModeEnum
Valores
Value | DisplayName | Descripción |
---|---|---|
0 | Ajustar | Mantiene las proporciones originales de la imagen cuando se ajusta el tamaño. Cuando las dos dimensiones se establecen en Auto, se usa el tamaño original de la imagen. Si se establece solo una dimensión, la otra dimensión se calcula automáticamente y se mantienen las proporciones. Si se establecen ambas dimensiones, la imagen se ajusta dentro del control de IU y se mantienen las proporciones. |
1 | Estirar | No mantiene las proporciones originales de la imagen. Cuando las dos dimensiones se establecen en Auto, se usa el tamaño original de la imagen. Cuando se establece una dimensión, la otra dimensión se calcula utilizando la dimensión de la imagen original. Si se establecen ambas dimensiones, la imagen se estira para que se adapte al tamaño de su contenedor. |
Entregue su opinión