Crear desencadenadores de alarma
Cree interruptores que desencadenen diferentes tipos de alarmas según sea necesario.
- Cree un interruptor que desencadene las alarmas de advertencia:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima del interruptor, seleccione y escribaTriggerWarning.
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entreActivoy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Cree una etiqueta de desencadenador de advertencia:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccione y escribaTriggerWarningLabel.
- EnPropiedades, establezcaTextoenTrigger a warning alarm.
- Cree un interruptor que desencadene las alarmas de error:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima del interruptor, seleccione y escribaTriggerError.
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entre la propiedadActivoy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Cree una etiqueta de desencadenador de error:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccione y escribaTriggerErrorLabel.
- En el panelPropiedades, establezcaTextoenTrigger an error alarm.
Entregue su opinión