- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
Caixa de combinação
Seleção suspensa cujos elementos são obtidos de um modelo dos nós do projeto ou de uma ou mais tabelas do banco de dados
Propriedades
Nome | BrowseName | DataType | Descrição |
---|---|---|---|
Texto | Text | (somente com Modo=Editável) Texto do elemento escrito/selecionado. Pode ser usado para criar lógicas personalizadas (por exemplo, criar novos nós) | |
Modelo | Model | Referência ao modelo de informação ou ao banco de dados usado para obter os dados | |
Valor selecionado | SelectedValue | Valor da propriedade definido em Caminho do valor selecionado quando um elemento é selecionado em tempo de execução | |
Item selecionado | SelectedItem | Elemento selecionado quando o objeto é inicializado em tempo de execução (se estiver vazio, é inicializado sem seleções). Após a inicialização, esta propriedade exibe o nó correspondente ao elemento selecionado (o acesso à propriedade é de leitura e de gravação quando os dados são obtidos dos nós do projeto, e somente leitura quando são obtidos de um banco de dados) | |
Item selecionado da interface do usuário | UISelectedItem | Retorna o elemento da lista selecionado em tempo de execução | |
Valor selecionado da interface do usuário | UISelectedValue | Valor da propriedade do elemento selecionado em tempo de execução | |
Permitir desmarcar | AllowDeselection | Permite desmarcar elementos da lista (sem itens selecionados) | |
Exibir caminho do valor | DisplayValuePath | Atributo/propriedade dos nós (ou coluna de uma tabela de banco de dados) cujo valor é exibido na lista. Quando essa propriedade está vazia, se o modelo for baseado em nó, o BrowseName dos nós será exibido; Se o modelo for baseado em um banco de dados, o valor da primeira célula de cada linha será exibido, exceto para consultas que filtram mais detalhes dos valores | |
Caminho do valor selecionado | SelectedValuePath | Propriedade do elemento selecionado usada para atribuir um valor ao objeto de Valor selecionado quando um elemento é selecionado em tempo de execução | |
Consulta | Query | Consulta SQL padrão para filtrar os dados desejados. Você pode usá-la para filtrar dados de um banco de dados e para filtrar dados obtidos de um modelo baseado em nó. No caso de um modelo baseado em nó, a parte do SELECT * FROM Model é obrigatória, seguida da cláusula WHERE com as condições de pesquisa indicadas (por exemplo, SELECT * FROM Model WHERE Speed > 40) | |
Modo | Mode | Modo de seleção dos elementos. Normal: seleção com clique; Normal com pesquisa de texto: seleção com clique ou digitação completa de um elemento existente; Editável: seleção com clique ou digitação completa de um elemento novo ou existente | |
Família da fonte | FontFamily | Família da fonte | |
Peso da fonte | FontWeight | Peso da fonte | |
Fonte em itálico | FontItalic | Habilita/desabilita itálico no texto | |
Tamanho da fonte | FontSize | Tamanho da fonte | |
Cor do texto | TextColor | Cor do texto para exibição | |
Ordem de classificação | SortOrder | Ordem de classificação padrão (crescente ou decrescente) dos elementos | |
Classificar por | OrderBy | Atributo/propriedade dos nós ou coluna de uma tabela para classificar os elementos. Geralmente, é definido o mesmo atributo/propriedade ou coluna da qual os elementos são obtidos | |
Estilo de caixa de entrada | InputBoxStyle | Estilo para controles de entrada | |
Estilo de lista de dados | DataListStyle | Estilo para listas de dados | |
Estilo da Barra de rolagem | ScrollBarStyle | Estilo para barras de rolagem | |
Visível | Visible | (Herdado do Elemento) | |
Habilitado | Enabled | (Herdado do Elemento) | |
Opacidade | Opacity | (Herdado do Elemento) | |
Margem esquerda | LeftMargin | (Herdado do Elemento) | |
Margem superior | TopMargin | (Herdado do Elemento) | |
Margem direita | RightMargin | (Herdado do Elemento) | |
Margem inferior | BottomMargin | (Herdado do Elemento) | |
Largura | Width | (Herdado do Elemento) | |
Altura | Height | (Herdado do Elemento) | |
Alinhamento horizontal | HorizontalAlignment | (Herdado do Elemento) | |
Alinhamento vertical | VerticalAlignment | (Herdado do Elemento) | |
Rotação | Rotation | (Herdado do Elemento) |
Métodos
Atualizar
- BrowseName
- Refresh
Atualizar os dados exibidos
Eventos
A seleção do usuário foi alterada
- BrowseName
Evento disparado quando o usuário altera o valor ou o status atual do controle
Dê sua opinião