Criar usuários

Criar usuários

Crie um tipo de usuário com uma propriedade personalizada que controla se um rótulo de relógio é mostrado ou oculto na UI.
  1. Crie um usuário:
    1. Na
      Exibição de projeto
      , expanda
      Segurança
      .
    2. Clique com o botão direito do mouse em
      Usuários
      e selecione
      Novo
      Usuário
      .
    3. Passe o mouse sobre o usuário, selecione
      Edit
      e digite
      UserPersistentSettings
      .
    4. Em
      Propriedades
      , na parte superior, selecione
      Add
      e
      Variável
      .
    5. Passe o mouse sobre a variável, selecione
      Edit
      e digite
      ShowClock
      .
    6. Ao lado da variável, selecione
      Int32
      e
      Boolean
      .
  2. Crie um tipo de usuário:
    1. Na
      Exibição de tipo
      , clique duas vezes em
      Segurança
      e, em seguida, clique duas vezes em
      Usuários
      .
    2. No painel
      Exibição de projeto
      , arraste
      UserPersistentSettings
      para a
      Exibição de tipo
      .
  3. Crie uma pasta para o novo tipo de usuário:
    1. Clique com o botão direito do mouse em
      Usuários
      e selecione
      Novo
      Pasta
      .
    2. Passe o mouse sobre a pasta, selecione
      Edit
      e digite
      UsersPersistentSettings
      .
  4. Adicione usuários com configurações persistentes:
    1. Na
      Exibição de projeto
      , passe o mouse sobre
      UserPersistentSettings
      , selecione
      Edit
      e digite
      Bob
      .
    2. Arraste
      Bob
      para
      UsersPersistentSettings
      .
    3. Em
      Propriedades
      , defina a
      Senha
      como
      test
      .
    4. Clique com o botão direito do mouse na pasta
      UsersPersistentSettings
      e selecione
      Novo
      Tudo
      Segurança
      Usuários
      UserPersistentSettings
      .
    5. No painel
      Propriedades
      , defina a
      Senha
      como
      test
      .
    6. Passe o mouse sobre o usuário, selecione
      Edit
      e digite
      Jane
      .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal