- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
Criar uma interface de usuário responsiva
Desenvolva um
Aplicativo FactoryTalk Optix
com vários layouts ajustados para viewports de diferentes tamanhos.- Crie tipos de tela para diferentes layouts de aplicativos. Consulte Tela.DICA: Comece com o desenvolvimento de três layouts de diferentes janelas de exibição, como por exemplo, pequena, média e grande. Para mais informações, consulte Tamanhos de tela e pontos de interrupção para design responsivo - Aplicativos do Windows | Microsoft Learn.
- Crie um NetLogic que lê a largura (e altura) da janela e gera um valor com base nos pontos de interrupção.Por exemplo, crie um NetLogic que lê a largura da janela e retorna um valor de enumeraçãoPequeno,MédioouGrande.Em tempo de execução, o NetLogic retorna um valor conforme você redimensiona a janela e excede os valores do ponto de interrupção.
- Crie um carregador de painel com um conversor chave-valor que converte os valores gerados pelo NetLogic em vínculos dinâmicos que têm como destino os tipos de tela.Em tempo de execução, o carregador de painel exibe um tipo de tela específico com base na largura da janela. Conforme você redimensiona a janela e excede os valores do ponto de interrupção, o layout do aplicativo muda para se ajustar aos diferentes tamanhos de viewport.
- (opcional) Para executar um aplicativo responsivo em navegadores da Web compatíveis:
- Adicione um Mecanismo de apresentação da Web. Consulte Configurar mecanismos de apresentação.
- Alongue o projeto na janela do navegador da Web. NaExibição de projeto, selecioneMainWindow (type)e:
- EmPropriedades, crie um vínculo dinâmico entreTela cheiae .Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.O alias{Session}/IsWebserá resolvido comoVerdadeirose o projeto for executado em um navegador da Web. Para mais informações, consulte Criar perfil de objetos para diferentes mecanismos de apresentação.Em tempo de execução, o Mecanismo de apresentação nativo exibe um aplicativo em janelas, e o Mecanismo de apresentação da Web exibe um tipo de tela específico com base na largura da janela do navegador da Web.
- EmPropriedades, definaTela cheiacomoVerdadeiro.Em tempo de execução, o Mecanismo de apresentação nativo exibe um aplicativo de tela cheia, e o Mecanismo de apresentação da Web exibe um tipo de tela específico com base na largura da janela do navegador da Web.
Conforme você redimensiona o navegador da Web e excede os valores do ponto de interrupção, o layout do aplicativo muda para se ajustar aos diferentes tamanhos de viewport.
Dê sua opinião