- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
Adicionar uma biblioteca de terceiros ao projeto do Visual Studio Code
Adicione uma biblioteca .NET de terceiros editando o arquivo de projeto
CSPROJ
.Pré-requisitos
Defina o Visual Studio Code como o editor de código externo padrão. Consulte Definir o editor de código padrão.
- Para adicionar uma biblioteca de terceiros ao projeto do Visual Studio Code
- Copie o assembly .NET da biblioteca para a pasta de projetoProjectFiles/NetSolution.
- Na barra de ferramentas principal, selecioneAbrir solução .NET.O editor de código externo padrão é aberto.DICA: A Rockwell Automation recomenda usar o Microsoft Visual Studio 2022 ou o Microsoft Visual Studio Code como o editor de código padrão. Alguns recursos de assistência ao desenvolvimento podem não estar disponíveis ao usar um editor de código diferente.
- No Visual Studio Code, abra o arquivo de projetoCSPROJ.
- Adicione o elemento<Reference>a seguir como um filho do elemento<ItemGroup>.<Reference Include="library"> <HintPath>path</HintPath> </Reference>
- library
- A biblioteca que você quer adicionar. Por exemplo:MyLibrary
- path
- O caminho para a biblioteca de 1. Por exemplo:"MyLibrary.dll". Inclua o caminho para a biblioteca no diretório do projeto para permitir que a solução .NET do projeto seja compilada em dispositivos diferentes. Dessa forma, a biblioteca é referenciada corretamente sempre que acessar o projeto de outros dispositivos.
<ItemGroup> <Reference Include="MyLibrary"> <HintPath>MyLibrary.dll</HintPath> </Reference> <!-- The rest of the code --> </ItemGroup>Se a biblioteca estiver localizada em uma pasta diferente daquela definida por padrãoProjectFiles/NetSolution, forneça um caminho de acordo, por exemplo:<Reference Include="MyLibrary"> <HintPath>../SampleFolder/MyLibrary.dll</HintPath> </Reference> - Salve o arquivoCSPROJ.
Dê sua opinião