- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
Criar um vínculo dinâmico complexo
Crie vínculos dinâmicos complexos para transformar valores vinculados.
- NaExibição de projeto, selecione um objeto que contém uma propriedade a ser vinculada.
- EmPropriedades, passe o mouse sobre a propriedade a ser vinculada e selecione.Adicionar vínculo dinâmico
- No navegador de vínculos dinâmicos, selecioneAvançado.
- (opcional) Para abrir o editor de vínculo dinâmico complexo no painel central, selecioneAbrir no editor.DICA: Abrir o editor de vínculo dinâmico complexo no painel central é útil se você editar um vínculo dinâmico complexo com uma lógica longa.
- Para inserir um vínculo dinâmico:
- SelecioneeInserirVínculo dinâmico.
- Defina a origem do vínculo dinâmico selecionandoou arrastando e soltando um objeto ou uma propriedade.Adicionar vínculo dinâmicoA referência ao nó ou variável selecionados aparece na propriedade. Antes da propriedade,
aparece para indicar que a propriedade contém um vínculo dinâmico.
DICA: Se o vínculo dinâmico não for resolvido em tempo de design,aparecerá antes do vínculo dinâmico. O vínculo dinâmico para um alias do Windows pode ser resolvido em tempo de execução. Se o vínculo dinâmico não estiver funcionando porque o atributo vinculado não existe mais ou foi movido,
é exibido antes do vínculo.
- Para inserir um conversor:
- Selecionee um conversor.Inserir
- Crie a lógica do conversor inserindo dados ou criando vínculos dinâmicos nos campos do conversor.DICA: Você pode criar um vínculo dinâmico selecionandoou arrastando e soltando um objeto ou uma propriedade.Adicionar vínculo dinâmico
- Para alterar a direção do vínculo dinâmico, selecione o ícone:
Leia do nó de origem para o pai.
Grave do nó pai para o nó de origem.
Leia do nó de origem para o pai e grave do pai para o nó de origem.
- Para vincular a variável de origem ao índice específico da variável pai:
- SelecioneConfigurareAdicionar índice da matriz pai.
- Defina oValor de índice da matriz pai.
- Para criar um conversor no qual seja possível compilar dinamicamente o caminho de origem da variável, selecioneConfigurareModo UE:
- Padrão. Nenhuma conversão é aplicada.
- Localizar. Define a unidade de medida da variável pai com base na localidade do usuário.
- Copiar UE da origem. Define a unidade de medida da variável pai como a unidade de medida da variável de origem.
- Para adicionar um conversor de caminho dinâmico:
- SelecioneConfigurareConversor chave-valorouConversor condicional.
- Defina as propriedades do conversor.
- Para excluir um vínculo dinâmico ou um conversor, no bloco, selecione.Excluir
Dê sua opinião