Criar um método OPC UA que pode ser chamado por um cliente OPC UA externo

Criar um método OPC UA que pode ser chamado por um cliente OPC UA externo

Crie um método OPC UA que pode ser chamado por um cliente OPC UA externo e edite seu código em um editor de código externo.
Pré-requisitos
Defina o editor de código externo padrão. Consulte Definir o editor de código padrão.
  1. Para criar um método OPC UA que pode ser chamado por um cliente OPC UA externo
  2. Crie um tipo de objeto. Consulte Criar um tipo de objeto.
  3. No painel , clique com o botão direito do mouse no tipo de objeto e selecione
    Adicionar comportamento personalizado
    .
  4. Clique com o botão direito do mouse no tipo de objeto e selecione
    Editar com o editor de código .NET (externo)
    .
    O editor de código externo é aberto. O seguinte código é adicionado no NetLogic:
    [CustomBehavior] public class testTypeBehavior : BaseNetBehavior { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is stopped } #region Auto-generated code, do not edit! protected new testType Node => (testType)base.Node; #endregion }
No editor de código, desenvolva o método.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal