Configurar um botão para abrir uma caixa de diálogo

Configurar um botão para abrir uma caixa de diálogo

Para mostrar uma caixa de diálogo em tempo de execução, outro objeto deve chamar um método específico.
Pré-requisitos
  1. Para configurar um botão para abrir uma caixa de diálogo
  2. Na
    Exibição de projeto
    , selecione um objeto Botão.
  3. Em
    Eventos
    , ao lado de
    Evento MouseClick
    , selecione
    Add
    e
    Comandos
    Comandos da interface do usuário
    Abrir janela de diálogo
    .
  4. Crie um vínculo dinâmico entre o argumento da
    Caixa de diálogo
    e a
    Caixa de diálogo (type)
    .
    Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal