- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
Criar um vínculo dinâmico arrastando a origem
Crie um vínculo dinâmico arrastando a origem da
Exibição de projeto
para o valor da propriedade que você deseja que o vínculo dinâmico defina.- NaExibição de projeto, selecione a variável que contém a propriedade que deseja definir por meio do vínculo dinâmico.
- Arraste o nó ou a variável para:
- Propriedade. Arraste o nó até o valor da propriedade.A referência ao nó ou à variável é exibida na propriedade.
- Objeto gráfico. Arraste a variável até um objeto gráfico no editor.Arrastar o nó cria um vínculo dinâmico com a propriedade mais adequada do objeto gráfico. Por exemplo, arraste uma variável para umaCaixaDeTextopara criar um vínculo com a propriedadeTextoe exibir o valor.
A referência ao nó ou variável selecionados aparece na propriedade. Antes da propriedade,
aparece para indicar que a propriedade contém um vínculo dinâmico.

DICA:
Se o vínculo dinâmico não for resolvido em tempo de design,
aparecerá antes do vínculo dinâmico. O vínculo dinâmico para um alias do Windows pode ser resolvido em tempo de execução. Se o vínculo dinâmico não estiver funcionando porque o atributo vinculado não existe mais ou foi movido,
é exibido antes do vínculo.


Dê sua opinião