Desenvolver um NetLogic para exibir um resultado de consulta

Desenvolver um NetLogic para exibir um resultado de consulta

Este script do NetLogic consulta o banco de dados e exibe o resultado modificando o texto de um rótulo.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , expanda a
    UI
    .
  2. Clique com o botão direito do mouse em
    QueryResultLabel
    e selecione
    Novo
    NetLogic em tempo de execução
    .
  3. Passe o mouse sobre o NetLogic, selecione
    Edit
    e digite
    QueryResultLabelLogic
  4. Clique duas vezes no NetLogic.
    O editor de código externo é aberto.
  5. No editor de código, substitua o código existente pelo seguinte código:
    #region StandardUsing using System; using System.Text; using UAManagedCore; using Store = FTOptix.Store; #endregion public class QueryResultLabelLogic : FTOptix.NetLogic.BaseNetLogic { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is stopped } [FTOptix.NetLogic.ExportMethod] public void RunQuery() { var project = FTOptix.HMIProject.Project.Current; var myStore = project.GetObject("DataStores").Get<Store.Store>("EmbeddedDatabase1"); object[,] resultSet; string[] header; var queryLabel = LogicObject.Owner as FTOptix.UI.Label; myStore.Query("SELECT COUNT(Column1) FROM Table1", out header, out resultSet); if (resultSet.Rank != 2) return; var rowCount = resultSet != null ? resultSet.GetLength(0) : 0; var columnCount = header != null ? header.Length : 0; if (rowCount > 0 && columnCount > 0) { var column1 = Convert.ToInt32(resultSet[0, 0]); StringBuilder sb = new StringBuilder("Record Count: "); sb.Append(column1); var queryResultLabel = LogicObject.Owner as FTOptix.UI.Label; queryResultLabel.Text = sb.ToString(); } } }
  6. Salve o código.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal