- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
Exibir um objeto para um grupo de usuários
Torne um objeto gráfico acessível somente para usuários específicos.
Pré-requisitos
Adicione um objeto gráfico que você gostaria de mostrar somente a um grupo específico de usuários.
Por exemplo, crie um objeto
AdminPane
que seja visível somente para os membros do grupo Administrador.- Para exibir um objeto para um grupo de usuários
- No painelExibição de projeto, selecione o objeto gráfico.Por exemplo, selecioneAdminPane.
- No painelPropriedades, crie um vínculo dinâmico entre a propriedadeVisívele .
- TargetGroup
- Grupo de usuários para o qual você quer tornar o elemento gráfico visível. Por exemplo,Administradores.
Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
A propriedade
Visibilidade
de um objeto gráfico tem um valor Booliano. Se o usuário do momento em tempo de execução fizer parte do grupo selecionado, o valor da propriedade em tempo de execução é definido como Verdadeiro
e o objeto fica visível na UI.Dê sua opinião