- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
Construtor: PeriodicTask(action, periodMilliseconds, excutingNode)
A tarefa
PeriodicTask
executa o código em intervalos regulares de tempo.PeriodicTask(Action action, int periodMilliseconds, IUANode executingNode);
Argumentos
- action(Action)
- O método ou expressão lambda a ser executado.
- periodMilliseconds(int)
- Tempo entre as execuções do método ou da expressão lambda.
- executingNode(IUANode)
- Nó no qual o código é executado.
Exemplo
A tarefa
myPeriodicTask
executa o método IncrementVariable()
a cada segundo (1000 milissegundos). O método incrementa o valor da variável variable1
em uma unidade cada vez que é executada.public override void Start() { myPeriodicTask = new PeriodicTask(IncrementVariable, 1000, LogicObject); myPeriodicTask.Start(); } public override void Stop() { myPeriodicTask.Dispose(); } private void IncrementVariable() { variable1.Value = variable1.Value + 1; } private PeriodicTask myPeriodicTask;
DICA:
Neste exemplo, o método
IncrementVariable()
não tem nenhum argumento PeriodicTask
porque a simplicidade do código não requer que a tarefa seja cancelada.Dê sua opinião