- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
Remover autenticação do usuário
Remova a identidade do
FactoryTalk Optix
para que não seja mais necessário ter a identidade de provedor de controle de versão para fazer push das alterações salvas e com commit a um projeto compartilhado com o repositório remoto.- Selecione.Opções do FactoryTalk Optix Studio
- SelecioneControle de versão.
- EmLogin de identidade do provedor, selecione a identidade do provedor de controle de versão e selecione.Excluir
A identidade do provedor de controle de versão é removida. Se você tentar fazer push das alterações salvas e com commit em um projeto compartilhado para o repositório remoto, será solicitado que se autentique recriando a identidade do provedor de controle de versão.
Dê sua opinião