- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
LogicObject.GetAlias(string)
Retorna um objeto C#
IUANode
que corresponde ao nó apontado pelo alias passado no argumento. Acesse o nó para o qual um alias conhecido apontastatic IUANode GetAlias(stringaliasName);
Argumentos
- aliasName(string)
- OBrowseNamedo alias.
Retornos
- IUANode
- Um objeto C# que corresponde ao nó apontado pelo alias.
Exemplo
O exemplo a seguir mostra uma API que retorna um objeto C# correspondente ao nó apontado pelo alias
Motor
, cujo o valor da propriedade Speed
é lido e atribuído à variável myMotorSpeed
.
DICA:
O operador de conversão
(MotorType)
altera o tipo de objeto retornado pela API de IUANode
para MotorType
. Isso é útil se você desejar acessar a propriedade Speed
diretamente de refMotor
.var refMotor = (MotorType)LogicObject.GetAlias("Motor"); var myMotorSpeed = refMotor.Speed;
Dê sua opinião