Criar um objeto Motor

As propriedades do objeto serão usadas para gerar elementos de interface automaticamente.
  1. Crie o objeto Motor:
    1. No painel
      Exibição de projeto
      , clique com o botão direito do mouse na pasta
      Modelo
      e selecione
      Novo
      Objeto
      .
    2. Passe o mouse sobre o objeto, selecione
      Edit
      e digite
      Motor
      .
  2. Crie as variáveis do Motor:
    1. No painel
      Propriedades
      , crie sete variáveis selecionando
      Add
      na parte superior e selecionando
      Variável
      .
    2. Renomeie as variáveis, passando o mouse sobre cada variável, selecionando
      Edit
      e digitando:
      • Acceleration
      • Address
      • Address2
      • Enabled
      • Image
      • Speed
      • Variable1
  3. Configure os tipos de variáveis do Motor:
    DICA: Os objetos gráficos são criados com base nos tipos de variáveis.
    1. Ao lado de
      Acceleration
      , selecione
      Int32
      e
      Float
      .
    2. Ao lado de
      Address
      , selecione
      Int32
      e
      String
      .
    3. Ao lado de
      Address2
      , selecione
      Int32
      e
      String
      .
    4. Ao lado de
      Enabled
      , selecione
      Int32
      e
      Boolean
      .
    5. Ao lado de
      Image
      , selecione
      Int32
      e
      ResourceUri
      .
      DICA: Se não encontrar a opção desejada, marque a caixa de seleção
      Mostrar tudo
      .
    6. Ao lado de
      Variable1
      , selecione
      Int32
      e
      Float
      .
  4. Definir os valores das variáveis do Motor:
    1. Defina o valor da variável
      Acceleration
      como
      23.9
      .
    2. Defina o valor da variável
      Address
      como
      192.168.0.1
      .
    3. Defina o valor da variável
      Address2
      como
      10.90.0.1
      .
    4. Defina o valor da variável
      Image
      como
      %PROJECTDIR%\A2_Motor-1.svg
      .
    5. Defina o valor da variável
      Speed
      como
      75
      .
    6. Defina o valor da variável
      Variable1
      como
      35.5
      .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal