Adicionar um servidor OPC UA
Para configurar um servidor OPC UA, adicione o objeto de servidor OPC UA ao projeto e edite as propriedades do servidor.
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse emOPC-UAe selecione .
- EmPropriedades, configure o servidor OPC UA.
- URL do ponto de extremidade. Protocolo de comunicação e endereço de rede do ponto de extremidade no servidor OPC UA.
- Número máximo de conexões. Número máximo de clientes OPC UA que podem se conectar ao servidor OPC UA.
- Use o caminho do nó em NodeIds. Publique nós com IDs que exibem o caminho do nó nesse formato:ns=. Por exemplo,<namespace>;s=Path.To.Nodens=7;s=NewHMIProject1.Model.AnalogVariable1.
- Intervalo de amostragem. Intervalo de tempo entre leituras sucessivas das variáveis de campo pelo servidor OPC UA.
- Comprimento máximo da matriz. Número máximo de elementos em uma matriz.
- Modo mínimo de segurança de mensagens:
- Nenhum. As mensagens não precisam ser assinadas nem criptografadas.
- Assinatura. As mensagens devem ser assinadas ou assinadas e criptografadas.
- Assinatura e criptografia. As mensagens devem ser assinadas e criptografadas.
- Política de segurança mínima:
- Nenhuma. O servidor OPC UA não exige nenhuma política específica de segurança.
- Basic256Sha256. O servidor OPC UA exige essa política de segurança ou uma diretiva mais segura.
- Aes128_Sha256_RsaOaep. O servidor OPC UA exige essa política de segurança ou uma diretiva mais segura.
- Aes256_Sha256_RsaPss. O servidor OPC UA exige essa política de segurança.
- Arquivo de certificado do servidor. Arquivo de certificado públicoDERdo servidor OPC UA (X509v3).DICA:O arquivo de certificado do servidor deve estar na pastaFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs.Se for especificado, a chave privada também deve ser especificada. Se o servidor não for especificado, ele será gerado automaticamente em tempo de execução na pastaFTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs.
- Arquivo de chave privada do servidor. Arquivo de chave privadaPEMdo servidor OPC UA, codificado com ASCII Base64.DICA:O arquivo de chave privada do servidor deve estar na pastaFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs.Se for especificado, o certificado também deve ser especificado. Se não for especificado, ele será gerado automaticamente em tempo de execução na pastaFTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs.
- URI do produto. URI que identifica globalmente o software.
- Nome do produto. Nome do software.
- Nome do fabricante. Nome do fabricante do software.
- EmPropriedades, ao lado deNós a serem publicados, selecione.Uma configuração de nós a serem publicados aparece emNós a serem publicados.IMPORTANTE: Todos os nós de publicação sempre publicam os nós filhos.
- EmConfiguração:#
- Adicione um nó. Ao lado deNós, selecionee configure o nó editando as propriedades. Se necessário, repita os passos.
- Adicionar um usuário. Ao lado deUsuários, selecionee configure o usuário. Se necessário, repita os passos.IMPORTANTE: Se você expuser nós específicos em vez de todo o projeto, deverá especificar pelo menos um usuário. O usuário pode ser o usuário Anônimo padrão.
- Para expor os nós da lógica de negócios a clientes OPC UA, definaPublishDynamicConfigurationNodescomoVerdadeiro.Os nós da lógica de negócios incluem vínculos dinâmicos ou variáveis vinculadas, conversores e manipuladores de eventos ou métodos associados a eventos.
Dê sua opinião