- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
LogicObject.GetPanelLoader(string)
Retorna um objeto C#
PanelLoader
que corresponde ao objeto Dynamic panel
indicado no argumento.
DICA:
A API usa o alias que o mecanismo de apresentação gera automaticamente em tempo de execução para o painel. Consulte Aliases.
PanelLoader GetPanelLoader(stringpanelLoaderName);
Argumentos
- panelLoaderName(string)
- OBrowseNamedo objetoDynamic panel.
Retornos
- PanelLoader
- Um objeto C# que corresponde ao objetoDynamic panel.
Exemplo
O exemplo a seguir mostra uma API que retorna um objeto C# que corresponde ao objeto
PanelLoader1
, no qual você deseja criar um objeto Motor
.var myPanel = LogicObject.GetPanelLoader("PanelLoader1"); var motor = InformationModel.MakeObject("Motor"); myPanel.ChangePanel("Panel1");
Dê sua opinião