Assinatura de auditoria
A assinatura de auditoria impõe confirmação adicional para tarefas críticas e melhora a segurança do projeto. Configure a assinatura de auditoria para disparar um fluxo de trabalho de assinatura eletrônica para usuários ou grupos específicos quando acessarem áreas selecionadas do
Aplicativo FactoryTalk Optix
ou executarem ações específicas.
DICA:
Por exemplo, um fluxo de trabalho de assinatura eletrônica pode ser disparado quando um usuário alterar o valor da variável associada a um medidor linear.
Fluxos de trabalho de assinatura eletrônica
É possível exigir que os usuários concluam os fluxos de trabalho de assinatura eletrônicos se ocorrer uma condição específica. Por padrão, todos os fluxos de trabalho permitem que os usuários forneçam comentários opcionais.
- ConfirmWorkflow
- Exige que os usuários selecionemConfirmarpara executar uma ação específica.Você pode usar o ConfirmWorkflow para exibir uma tela de confirmação aos usuários com um resumo das alterações a serem aplicadas.ConfirmWorkflow

- SignWorkflow
- Exige que o usuário se autentique e selecioneConfirmarpara executar uma ação específica.Você pode usar o SignWorkflow para fornecer aos usuários um resumo das alterações a serem aplicadas e exigir que autentiquem a identidade.SignWorkflow

- DoubleSignWorkflow
- Exige que dois usuários autentiquem a identidade e selecionemConfirmarpara executar uma ação específica.Você pode usar esse fluxo de trabalho para fornecer aos usuários um resumo das alterações e exigir que o usuário e outro usuário autorizado autentiquem as identidades.DoubleSignWorkflow

assinatura eletrônica
assinatura dupla
Dê sua opinião