- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
Criar objetos a partir de um arquivo CSV
Use um script de tempo de design para criar objetos no projeto baseados em um arquivo
CSV
.Pré-requisitos
- Obtenha ou prepare um arquivoCSVque contenha informações sobre os objetos que você deseja importar para o projeto.DICA: O arquivoCSVfaz parte do exemplo de projeto. É possível fazer download do arquivoCSVde forma individual em: alarms.csv
- Criar objetos a partir de um arquivo CSV
- NaExibição de projeto, selecioneAlarmImporter.
- EmPropriedades, ao lado deAbsoluteResourceUri, selecioneBuscar.
- Selecione um arquivoCSVque contenha informações sobre os objetos.Selecionealarms.csv
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse emAlarmImportere selecioneExecutar ImportAlarms.
- As variáveis são importadas para a pastaModelo.
- Os alarmes são importados para a pastaAlarmes.
Dê sua opinião