- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
Criar um vínculo dinâmico selecionando a origem
Crie um vínculo dinâmico usando o painel
Propriedades
.- NaExibição de projeto, selecione o nó que contém a propriedade a ser definida por meio de um vínculo dinâmico.
- EmPropriedades, passe o mouse sobre o valor da propriedade a ser definida e selecione.Adicionar vínculo dinâmico
- (opcional) No navegador de vínculos dinâmicos, selecioneeTipo de dados consistentepara tornar as variáveis de tipos incompatíveis indisponíveis.Por exemplo, se o pai do vínculo dinâmico esperar uma variável Booliana, todos os itens, exceto as variáveis Boolianas, ficarão esmaecidos no navegador de vínculos dinâmicos.
- Selecione um nó para agir como a origem da propriedade do valor.
- Preencha os campos exibidos, dependendo do nó selecionado:
- Atributo. Selecione o atributo OPC UA a ser aplicado ao nó selecionado. Por exemplo, selecioneBrowseName,ValorouDisplayName.
- Formato. Selecione o formato a ser aplicado à variável selecionada.
- Índice de matriz. Selecione o índice de matriz da variável selecionada. Essa opção é exibida apenas para variáveis de matriz.
- Índice de bits. Selecione o índice para acessar o bit especificado da variável selecionada.
- EscolhaSelecionar.
A referência ao nó ou variável selecionados aparece na propriedade. Antes da propriedade,
aparece para indicar que a propriedade contém um vínculo dinâmico.

DICA:
Se o vínculo dinâmico não for resolvido em tempo de design,
aparecerá antes do vínculo dinâmico. O vínculo dinâmico para um alias do Windows pode ser resolvido em tempo de execução. Se o vínculo dinâmico não estiver funcionando porque o atributo vinculado não existe mais ou foi movido,
é exibido antes do vínculo.


Dê sua opinião