Configurar uma receita
Crie um esquema de receita que use as variáveis Ingredient01, Ingredient02 e Ingredient03.
- Na barra de ferramentas, selecione.Abrir página do painel
- No painel central, selecioneConfigurar uma receita.
- SelecioneNova receita.
- Crie um vínculo dinâmico entre oNó de destinoe:
- Se você criou variáveis,.
- Se você importou variáveis do controlador Logix,.
- SelecionePróximoePróximonovamente.
- SelecioneNovo banco de dados.
- EmNome, digiteRecipeDBe selecionePróximo.
- SelecionePróximoePróximonovamente.
- SelecioneIngredient01,Ingredient02,Ingredient03e selecionePróximo.Variáveis selecionadas
- SelecioneSair.
Na
Exibição de projeto
, EsquemaDeReceita1
aparece abaixo de Receitas
.Dê sua opinião