Criar uma variável restrita

Criar uma variável restrita

Crie uma variável com limite alto e limite baixo de valor que será vinculada aos medidores.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , clique com o botão direito do mouse em
    Modelo
    e selecione
    Novo
    Variável
    .
  2. Passe o mouse sobre a variável, selecione
    Edit
    e digite
    ConstrainedVariable
    .
  3. Em
    Propriedades
    , defina
    ConstrainedVariable (Int32)
    como
    30
    .
  4. Clique com o botão direito do mouse em
    ConstrainedVariable
    e selecione
    Novo
    Intervalo
    .
  5. Abaixo de
    EURange
    , defina as propriedades:
    1. Defina
      Restrição
      como
      Verdadeiro
      .
    2. Defina o
      Limite alto
      como
      50
      .
    3. Defina
      Limite baixo
      como
      20
      .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal