滚动视图

滚动视图

可以滚动的面板,显示比面板本身大的内容。
BrowseName
ScrollView
SuperType
容器(Container)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
启用缩放
Zoommable
启用手势缩放。
放大到最大
MaxZoomIn
以百分比表示的放大限值。
缩小到最小
MinZoomOut
以百分比表示的收缩限值。
已启用滚动轴
ScrollAxesEnabled
为其启用滚动的轴。
MoveTarget
可见
Visible
(继承自元素)
已启用
Enabled
(继承自元素)
不透明度
Opacity
(继承自元素)
左边距
LeftMargin
(继承自元素)
上边距
TopMargin
(继承自元素)
右边距
RightMargin
(继承自元素)
下边距
BottomMargin
(继承自元素)
宽度
Width
(继承自元素)
高度
Height
(继承自元素)
水平对齐
HorizontalAlignment
(继承自元素)
垂直对齐
VerticalAlignment
(继承自元素)
旋转
Rotation
(继承自元素)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal