搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
UI 教程
针对不同场景配置各种用户界面 (user interface, UI) 元素。
本教程假定用户熟悉以下信息:
图形对象和布局对象
动态链接
应用程序示例
开发特定于用户的界面
开发可筛选的数据网格
开发可筛选的列表框
开发受约束的线性仪表
开发自动生成的 UI
开发具有响应式图像的 UI
开发确认对话框
开发用于更改颜色的图标
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。