搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
配置用于显示所记录报警的小组件
添加在运行时显示有关报警的历史数据的小组件。
在工具栏中,选择
模板库
。
在
库
中,搜索
Alarm History Grid with filter
。
在
组件
下面,将
带有筛选器的报警历史记录网格
拖到
项目视图
中的
Page3 (type)
上。
选择
关闭
。
在
项目视图
中,选择
FilteredAlarmHistoryGrid1
。
在
属性
中,将
水平对齐
设置为
Stretch
。
对象将在运行时根据容器调整其宽度。
在
报警事件记录器
和
ProjectName
记录器
报警事件记录器1
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
Page3 中带筛选器的已筛选报警历史记录网格
快速入门:开发示例项目
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。