单一限值报警

BrowseName
ExclusiveLimitAlarmController
SuperType
限值报警(LimitAlarmController)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
上上限
HighHighLimit
(继承自限值报警)
上限
HighLimit
(继承自限值报警)
下限
LowLimit
(继承自限值报警)
下下限
LowLowLimit
(继承自限值报警)
已启用
Enabled
(继承自报警控制器)
活动
Active
(继承自报警控制器)
自动确认
AutoAcknowledge
(继承自报警控制器)
自动证实
AutoConfirm
(继承自报警控制器)
输入变量
InputValue
(继承自报警控制器)
消息
Message
(继承自报警控制器)
严重性
Severity
(继承自报警控制器)
最后一个事件
LastEvent
(继承自报警控制器)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈