参考时区

用于在 X 轴上显示日期和时间的时区。(UTC: 时区标准;区域设置: 生成数据的设备的时区; 会话: 会话时区)。要记录以本地时区显示的数据,请启用数据记录器对象的本地时间日志属性。
BrowseName
ReferenceTimeZone

Value
DisplayName
说明
0
UTC
时区标准。
1
本地
生成数据的设备的时区。
2
会话
会话时区。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal