激活 FactoryTalk Optix Runtime 许可证

在客户端设备上使用
FactoryTalk Optix Runtime 许可证
运行
FactoryTalk Optix 应用程序
,不受任何限制。
  • 要通过
    FactoryTalk 中心
    激活联机客户端设备,请打开许可证小程序并登录
    FactoryTalk 中心
  • 要通过许可证代码激活联机客户端设备:
    1. 从组织所有者或组织管理员那里获取许可证代码。
      小贴士: 组织所有者或组织管理员可以从
      FactoryTalk 中心
      获取代码。
    2. 打开许可证小程序,然后输入许可证代码。
  • 要通过其他联机设备激活脱机客户端设备:
    1. 从组织所有者或组织管理员那里获取许可证代码。
      小贴士: 组织所有者或组织管理员可以从
      FactoryTalk 中心
      获取代码。
    2. 在脱机客户端设备上,打开许可证小程序并输入许可证代码。
    3. Activation Request
      文件从脱机设备移动到联机设备。
    4. 在联机设备上,打开许可证小程序,然后选择
      脱机激活
    5. 输入许可证代码。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈