搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
工具提示样式
项目中所有对象工具提示的全局属性。
BrowseName
ToolTipStyle
SuperType
控件样式
(ControlStyle)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
背景颜色
BackgroundColor
Color
如果外观为默认、有边框的圆形或有边框的矩形,则为按钮的颜色。如果外观为强调,则颜色为样式表的高亮颜色属性中设置的颜色。
文本颜色
TextColor
Color
要显示的文本的颜色。
边框颜色
BorderColor
Color
多边形边框的颜色。
边框宽度
BorderWidth
Size
对象边框的粗细。
字体系列
FontFamily
Font
字体系列。
字体粗细
FontWeight
Font weight
字体粗细。
字体斜体
FontItalic
Boolean
启用/禁用文本中的斜体。
字体大小
FontSize
Size
字体大小。
半径
Radius
Size
对象角度的半径。
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal