停靠图形对象
通过停靠图形对象来在窗口中锚定图形对象。
在保持一定边距的同时将对象停靠在窗口的任何一侧,在重置边距时将对象停靠在中间,或者沿着容器拉伸图形对象。
- 在项目视图中,双击容器或选择 。将在一个单独的选项卡中打开编辑器。
- 在编辑器中,选择要锚定的图形对象。要选择多个图形对象,请在按住Ctrl键的同时选择其他图形对象。
- 在编辑器工具栏中,选择用于停靠图形对象的按钮:
- 左侧停靠。在保持一定边距的同时将选定对象锚定在左侧。
- 右侧停靠。在保持一定边距的同时将选定对象锚定在右侧。
- 顶部停靠。在保持一定边距的同时将将选定对象锚定在顶部。
- 底部停靠。在保持一定边距的同时将选定对象锚定在底部。
- 中间停靠。在将对象居中并重置边距的同时垂直锚定所选对象。
- 中间停靠。在将对象居中并重置边距的同时水平锚定所选对象。
- 左侧和右侧停靠。沿着容器水平拉伸所选对象。
- 顶部和底部停靠。沿着容器垂直拉伸所选对象。
提供反馈