- 开发解决方案
- 使用 C# 开发项目
- 应用程序示例
- 对象和变量引用
LogicObject 变量:直接访问 NetLogic 对象
LogicObject
变量:直接访问 NetLogic 对象每个 NetLogic 都会显示一个表示同一 NetLogic 节点的
LogicObject
变量。它对于直接访问节点非常有用。示例
以下示例显示 NetLogic 中包含的
Speed
变量值设置为 100
LogicObject.GetVariable("Speed").Value = 100;
以下示例显示向
speed
C# 整型变量分配的 Speed
变量值。int speed = LogicObject.GetVariable("Speed").Value;
提供反馈