要采样的变量

使用数据记录器对象进行采样的变量。
BrowseName
VariableToLog
SuperType
变量(BaseDataVariableType)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
最后一个值
LastValue
在运行时所采样的最后一个值。
时间戳
Timestamp
在运行时变量最后一次采样的时间戳。
最后一次操作的结果代码
LastOperationCode
(仅用于从控制器读取变量) 最后一次读取控制器的操作代码。
死区模式
DeadBandMode
(仅用于值变化采样模式) 用于计算值相对于前一次采样所发生变化的方法,在此范围内不进行采样。它优先于记录器死区常规模式。无: 任何变化;绝对: 变量值的绝对变化;百分比: 变量值的百分比变化。
死区值
DeadBandValue
(仅用于值变化采样模式) 死区间隔的值。它优先于记录器死区常规值。例如,如果值为 5,记录器仅在变量相对于前一次采样有至少 ± 5 的绝对或百分比变化时才对变量进行采样。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈