动态链接浏览器
使用动态链接浏览器从项目的信息模型中选择链接的源节点或属性。动态链接浏览器的内容取决于打开浏览器的变量的数据类型,以及在浏览器中选择的变量。例如,仅当打开浏览器的变量的字符串为 LocalizedText 数据类型时,才会显示
格式
选项。格式
选项中不显示其他数据类型。通过选择
或
来打开动态链接浏览器。
添加动态链接
更改动态链接

条目 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
![]() | 基本 | 显示可用于创建动态链接的项目节点。对于复杂动态链接,此选项卡处于禁用状态。 |
![]() | 路径 | 所选变量的目标。 |
![]() | 搜索 | 筛选节点。 |
![]() | 项目 | 浏览项目信息模型。 |
![]() | 属性 | 要应用于选定节点的 OPC UA 属性。 |
![]() | 格式 | 要应用于选定变量的格式。 |
![]() | 数组索引 | 选定变量的数组索引。此选项仅针对数组变量显示。 |
![]() | 位索引 | 用于访问选定变量的指定位的索引。 |
![]() | 取消 | 取消动态链接的创建。除了选择 取消 ,还可以选择动态链接浏览器外的空白区域。 |
![]() | 选择 | 创建与所选对象的动态链接。 |
![]() | 移除链接 | 移除动态链接。在无法移除动态链接时,将显示 还原链接 。 |
提供反馈